This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:将中断矢量从闪存复制到 RAM

Guru**** 2890770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063563/tms320f28075-copying-interrupt-vector-from-flash-to-ram

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

从闪存运行时、我是否需要将中断矢量从非易失性存储器(闪存)复制到 RAM? 从 TMS320F28075的数据表中、PieVectTable RAM 从地址0x0000 0D00开始、到地址0x0000 0EFF 结束。  

我提出这个问题是因为、在 C2000ware 的示例中、没有使用 memcpy()函数复制中断矢量表的位置、而在 SPRA958L 文档的4.1部分中、它讨论了在运行时将饼图中断矢量从闪存复制到 RAM。  

请帮助我清除这种混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    由于假期休息,大部分专题专家都不在办公室,因此将延迟回复。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们将在几天内返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我看到在示例中没有复制中断矢量表-这可能 是因为该表是在示例的初始化序列期间配置的。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我可以关闭此帖子吗?  

    谢谢、此致、
    Vamsi