This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:生成正弦波形时出现问题

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064782/launchxl-f28379d-issue-generating-sinusoidal-waveform

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DcontrolSUITESFRA

大家好、

我们的客户在  TMS320F28379D 电路板上生成正弦信号时遇到问题。  请参阅下面的输出波形作为参考。  

根据我们的客户、

"我的目标是在 TMS320F28379D LaunchXL 板中使用 SVGEN 宏。 该宏的输入信号必须采用正弦波形的形式
我正在使用我的代码生成波形:
#include "IQmathLib.h"

#include
#include

int whilecount=0;
#define GLOBAL_Q 24.
_iq24 angl1;


float t=0;
双 Ualpha 1;
Double Ubeta1;
双 TA1、TB1、TC1;
浮点 x、y、z、angl、pi = 3.14156;
双 x1、y1、z1;
_iq24 si、co;
_IQ24 _IQsin (_IQ angl1);
double abc1、abc2、abc3、abc4;

float i1、aaa[600];
INT J1 = 0;


/*void main (void)



*
SVGENDQ svgen_dq1 = SVGENDQ_DEFAULTS;
void main (void){

// void 中断 periode_interrupt_isr ();
while (1)


abc1 = sin (0);
abc2 = sin (pi/6);
abc3 = sin (pi/2);
abc4 = sin (3*pi/2);
ANGL=(sin ((180*t)/PI));
Si =_IQ (angl);
CO =_IQ (angl);
DelayU(2000*1000);
SVGENDQ svgen_dq1;
SVGEN_MACRO (svgen_dq1);
Ualpha 1 =_IQ (11.101);
Ubeta1 =_IQ (10.110);
svgen_dq1.Ualpha = Ualpha1;//将输入传递到 svgen_dq1
svgen_dq1.Ubeta = Ubeta1;//将输入传递到 svgen_dq1
//svgen_dq2.Ualpha = Ualpha2;//将输入传递到 svgen_dq2
//svgen_dq2.Ubeta = Ubeta2;//将输入传递到 svgen_dq2
SVGEN_MACRO (svgen_dq1);//调用 svgen_dq1的计算宏
//SVGEN_MACRO (svgen_dq2);//调用 svgen_dq2的计算宏
TA1 = svgen_dq1.Ta;//访问 svgen_dq1的输出
Tb1 = svgen_dq1.TB;//访问 svgen_dq1的输出
TC1 = svgen_dq1.TC;//访问 svgen_dq1的输出



t = t+0.01;
whilecount++;


//返回;
}"

即使 abc1、abc2、abc3和 abc4也不会给出正确的值。 它们始终返回0

我还包括"math.h"库

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期休息,主题专家将在年底前不在办公室。 因此、请预计在1月的第一周结束前收到回复。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我们将等待更新。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在分配宏值之前、您将调用宏'VGEN_MACRO'。 请参阅中的示例项目  

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1

    Build_Level1应该会为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    我们收到了客户的反馈、告知问题已解决。 根据我们的客户、

    我找到了问题。 我用来调试的编译器有问题。 我使用另一个编译器运行相同的代码、它为我提供了正确的响应。 感谢 TI 的支持。

    此致、

    Danilo