This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:运行 LEVEL5时有噪声

Guru**** 2582905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063784/tmdshvmtrpfckit-noisy-running-level5

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

我的客户使用 R1.1版本的套件、通过伺服电机控制例程来控制电机的运行。
在 LEVEL5中、当 RunMotor=1被设定时、电机旋转、但是有很多噪声、这与之前的测试模块完全不同。 在之前的速度测试过程中几乎没有噪音、但是位置测试声音很大。 原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    由于假期休息,主题专家将在年底前不在办公室。 因此、请预计在1月的第一周结束前收到回复。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用哪种参考代码? 基准中设置了什么 PWM 频率?  当电机在5级运行时、您能否发布一些电流波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有相同的问题。 变压器会发出噪音,电机无法平稳旋转。 我担心变压器会损坏,因此我无法接收电流或电压信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用自己的电路板、请检查电流感应信号是否良好、如果以闭环方式运行电机、则检查调制的转子角度或估算的转子角度是否正确。