This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态

Guru**** 2457430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063029/launchxl-f280025c-trouble-reading-register-pc-error--1137-0x0-device-is-held-in-reset

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C

HII、

客户遇到有关此 EVM 的问题、请参阅下面的详细信息。

我们使用的是 TMS320F280025C Launchpad 套件。

我们使用一些示例进行了测试"立即正常工作"我们无法加载下面提到的任何错误程序、还附上了完整的错误详细信息。

C28xx_CPU1:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包9.5.0.00143)  
C28xx_CPU1:写入长度为0x1的第1页上的0x5f412处的存储器块时出现问题:(错误-1156 @ 0x800)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。 (仿真包9.5.0.00143)。
 
"
提前感谢您。
此致、
梅纳德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如果客户正在使用 Launchpad、请让他使用 CPU1_LAUNCHXL_RAM 作为构建配置。

    此外、确保 Launchpad 目标配置处于活动状态。 请查看下图。

    您可以通过右键单击项目 'Build Configurations -> Set Active -> CPU1_LAUNCHXL_RAM'来更改编译配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    客户表示建议没有解决问题、仍然遇到这个错误。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    查看图片、LaunchPad 目标配置未激活。 正如我在前一篇文章中提到的、请他将 Launchpad 配置设为活动状态。

    选择 TMS320F280025C_LaunchPad.ccxml、右键单击、然后选择"Set as Active Target Configuration"。 请参阅下图作为参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    根据客户的说法,他们有两个 F280025c LaunchPad 套件,两个用户,一个电路板可以正常工作,一个电路板不能正常工作。。。 其他电路板在相同配置下工作正常。 是否有针对此问题的其他权变措施或 EVM 可能无法正常工作?

    谢谢你。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    您能否让客户打开目标连接并 运行"Test Connection"并发送日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    请参阅客户提供的文件。

    e2e.ti.com/.../JTAG-Test-Connection-Log.rtf

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    在第一张图片中、它具有错误的目标配置。  

    在第二张图片中、您似乎激活了正确的目标配置、并且它使用了正确的构建配置。

    您能让他运行一个更简单的示例 BlinkyLed、以便在电路板损坏或设置有问题时缩小示例范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您能否让他们按照以下步骤配置电路板上的 S3开关、尝试使用"从 SCI/等待引导"模式:

    当他们在 CCS 中双击"TMS320F280025C_LaunchPad.ccxml"目标配置文件并运行"测试连接"时、是否成功? 如果不是、则说明有问题。

    请让他们查看 JTAG 调试应用手册以获得进一步的帮助: https://www.ti.com/lit/spracf0

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin 和 Santosh、

    请参阅客户提供的文件。

    e2e.ti.com/.../JTAG-Test-Connection-with-boot-sci.rtf

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    共享文件显示 JTAG"测试连接"通过"确定"。 在启动目标配置文件后、它们在连接到器件时是否仍然存在问题? 请让他们查看先前链接的应用手册以继续解决/调试问题。

    All of the values were scanned correctly.
    
    The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded.
    

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户询问需要特别检查的是什么、因为他们有两个 LaunchPad?

    一个正在工作、另一个不会混淆、因为它们使用的过程与工作的过程相同。

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    客户询问需要特别检查的是什么、因为他们有两个 LaunchPad?

    一个正在工作、另一个不会混淆、因为它们使用的过程与工作的过程相同。

    提前感谢您。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    您之前发送的测试连接日志是否来自启动开关设置为"等待启动"模式的无法正常工作的 launchpad?

    在日志文件中、连接成功(无错误)。 您是否仍然看到与之前报告的目标配置错误相同的连接问题以及相同的错误代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、日志详细信息与非工作卡相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanu、

    日志显示扫描测试成功、没有错误。

    您能否按照以下顺序操作:

    1. 转至 CCS 菜单 View -> Target Configurations
    2. 选择 “项目”-> ePWM_ex2_updown_AQ,launchpad 目标配置
    3. 右键单击并启动所选配置
    4. 选择、C28x、然后右键单击并连接目标
    5. 如果有任何错误、请进行屏幕截图并发送给我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到的相同误差..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanu、

    您能否检查电路板上是否已填充了所有分流器、以匹配 LaunchPad 下一页上的图片? 主要需要检查 J101和 JP1-3。 如果您有万用表、检查测试点 TP1 (1.2V)和 TP2 (3.3V)的电压也会很好。

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280025C

    在您检查了这些内容之后、如果有任何电压看起来关闭了、请告诉我。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好...已检查 TP1和 TP2。 获得1.18V 和3V

    并检查了工作卡、其中1.2和3.29v 分别在 TP1和 TP2上获得。

    从 U101 IC 输出本身的 USB 电源获得3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanu、

    3.0V 超出 VDDIO 的规格。 5V 至3.3V 稳压器或相关电路似乎有问题。 由此给我带来的不便、我深表歉意。

    您可以通过用新的电阻器替换 R101和 R102反馈电阻器来解决该问题、该电阻器必须具有较低的容差(1%或更低)。 可能电阻值已关闭。

    或者、您也可以遵循以下退货/免费更换流程。 如果遵循此流程、请参考此主题。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。我们通过更换电阻器来解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanu、

    听得好。

    再次抱歉、首先电阻值应该是正确的(使用1%的容差)、所有这些电路板在生产后都经过功能测试。 不过、这是我第一次看到 LAUNCHXL-F280025C 电路板出现此问题。

    最棒的

    Kevin