This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:使用期间 USB 通信被断开

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065501/tms320f28379s-usb-communication-is-disconnected-during-use

器件型号:TMS320F28379S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、我遇到了 USB 应用程序的问题。

我的 USB 应用程序基于以下示例:"C:\ti\controlSUITE\device_support\f2837xS\v170\F2837xS_examples_cpu1\USB_dev_bulk"。

我的窗口软件基于 USB_Bulk_Stress_Test.zip  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files 171/6607.USB_5F00_BulK_5F00_Stress _5F00_Test.zip、

窗口 USB 驱动程序是 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files 171/windows-usb-drivers.zip

通常 、My Window 软件和设备可以通过 USB 进行通信。  但是、当我通过 Window 软件启动器件以打开电流环路功能时、USB 通信断开、我无法再次连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将您的查询指派 给专家。 请仅在1月22日的第一周因节假日而回复。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhezhen、

    [引用 userid="486062" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1065501/tms320f28379s-usb-communication-isdonnecting-during -use"我的 USB 应用程序基于以下示例:"C:\ti\controls\controlx28701\tms\controls\controls\clust_support\f28379s\controls\clust_examples\f28170\f_examples\f2\fu2\fu1\f2837s\continu2\fu1\us

    此默认示例与提供的 Windows CMD 行应用程序一起工作是否正常?

    [引用 userid="486062" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1065501/tms320f28379s-usb-communication-is disconnecting-during -use"]通常、 My Window 软件和器件可以通过 USB 进行通信。  但是、当我通过 Window 软件启动器件以打开电流环路功能时、USB 通信断开、我无法再次连接。

    在调试 F2837x 项目时、您是否在这种情况下收到任何状态错误?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认示例工作正常!  只使用 USB 通信功能即可运行。
    如果 USB 功能和 PWM 功能一起使用、当 PWM 未被启用时是可以的、 并且在 PWM 被启动后通信将受到影响。

    我不明白您对错误状态的理解是什么意思? 我可以看到什么错误状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请您提供更多详细信息-  

    PWM 功能启用意味着什么? 它如何干扰 USB 通信?  

    此致

    Siddharth