This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用 GaN 的 LLC 电源

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063225/tms320f280025-llc-power-supply-using-gan

器件型号:TMS320F280025

各位专家、您好!

我的客户希望通过 GaN 实现 C2000的 LLC 数字电源。
以下链接中是否有任何与使用 C2000的参考设计类似的内容? 如果不是、是否有任何未来版本的计划?

https://www.ti.com/tool/PMP20637

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    我们有使用 C2000和 GaN 的 PFC 设计、目前我们没有使用 GaN 和 C2000的 LLC 设计。 我们计划采用此设计、但时间表尚未确定。 您可能会在今年晚些时候回来查看。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen-San、

    感谢您提供信息。

    我明白了。

    此致、
    Sasaki