This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaSPIN 项目和实验用户指南-适用于 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065486/instaspin-projects-and-labs-user-s-guide-instaspin-foc-for-f28004xc

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8320RS

您好!

我们建议使用280049通过 instaspin FOC 进行 PMSM 控制

 想知道 InstaSPIN 项目和实验室用户指南-适用于 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC 提供的实验示例1至13是否可以在定制逆变器板上进行练习,或者只能使用 TI 建议的逆变器板(((BOOSTXL-DRV8320RS/HVMTRINSPIN)来练习这些示例。

在实验练习3中、我们无法获取手册中所述的波形。我们已按照手册中给出的所有步骤操作。

请帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、示例实验室在 TI EVM 套件上经过验证和测试。 您需要相应地更改一些硬件参数和配置代码、以便在定制板上实现示例实验、例如刻度电压、user.h 中的电流设置值以及 hal,h 和 hal.c 中 GPIO、ADC 和 PWM 分配的配置代码

    您可以获得使用数据记录的相关波形、但 PWMDAC 只能通过使用  HVMTRINSPIN 套件获得支持。