请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8320RS
您好!
我们建议使用280049通过 instaspin FOC 进行 PMSM 控制
想知道 InstaSPIN 项目和实验室用户指南-适用于 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC 提供的实验示例1至13是否可以在定制逆变器板上进行练习,或者只能使用 TI 建议的逆变器板(((BOOSTXL-DRV8320RS/HVMTRINSPIN)来练习这些示例。
在实验练习3中、我们无法获取手册中所述的波形。我们已按照手册中给出的所有步骤操作。
请帮助。
谢谢你。