This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以将链接器命令文件添加到依赖项中?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064913/tms320f28379d-can-linker-command-files-be-added-to-dependencies

器件型号:TMS320F28379D

您好!

当我更改链接器命令文件时、CCS 不会在点击"构建"按钮时自动重建工程。  是否有任何方法可以将命令文件添加到工程依赖项中?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假期休息,主题专家将在年底前不在办公室。 因此、请预计在1月的第一周结束前收到回复。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望每个人都能有一个美好的假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的 CCS 版本是什么?  

    我尝试使用 CCSv11并启用"自动编译"按钮。 之后,如果我更改了链接器命令文件,则会自动生成项目。

    链接器命令文件与源文件的添加方式相同、添加到工程中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddarth、

    我使用的是版本  10.4.0.00006。 是否有"自动编译"按钮?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    在 Project Explorer 的"Project"选项卡下有一个"Build automatically"按钮。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我已经尝试过、当我更改 cmd 文件时、工程仍然不会编译。

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    您能否共享您的项目? 我无法重现您看到的问题。 对于我来说、如果我修改并保存一个链接器命令文件、如果启用了"自动编译"按钮、则工程会自动重建。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    当自动使用 Build 时、每次我使用 CTL-S 保存文件时、都会启动编译。  这种情况发生在我在编写代码时执行的所有中间保存中。  因此、当我还没有准备好进行构建时、就会开始构建。  因此、我需要关闭自动编译功能。

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、  

    这是现在自动重建项目的唯一选项。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的观看。

    ED