This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:计算 ii 型补偿器的电压控制系数

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065411/tms320f280049c-calculation-of-a-voltage-control-coefficients-of-a-type-ii-compensator

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好!

请看看 PCMC_PSFB_nonpowerSUITE_F28004x 中示例的电压控制系数是如何计算的。  ii 型补偿器的控制系数刚刚插入到代码中。  我已经阅读了该示例、但没有看到对它的任何引用。

电压控制系数如下所示:

//
//电压环路控制系数
//
#define PSFB_GV_DF22_B0 (float32_t) 0.0076029*600
#define PSFB_GV_DF22_B1 (float32_t)-0.0133437*600
#define PSFB_GV_DF22_B2 (float32_t) 0.0058360*600
#define PSFB_GV_DF22_A1 (float32_t)-1.6827997
#define PSFB_GV_DF22_A2 (float32_t) 0.6827997

其次、600值代表什么?

我还在互联网和 TI 网站上查找了相关材料、但我发现不是。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    由于假期休息,主题专家将在年底前不在办公室。 因此、请预计在1月的第一周结束前收到回复。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    这些系数由 SFRA (软件频率响应分析器)和补偿设计器在数字电源 SDK 封装中从测量的功率级模块收集。 不计算它们。

    此致、