This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:DMA:将数据从"XINTF 区域0&quot 移动到"XINTF 区域7"

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065012/tms320f28335-dma-move-data-from-xintf-zone-0-to-xintf-zone-7

器件型号:TMS320F28335

大家好:

  U16 SendBuf[256*4]; //在 XINTF 区域0 (外部存储器 XINTF)中定义

  U16 RecvBuf[256*4];//在 XINTF 区域7中定义(外部存储器 XINTF)

   我想通过 DMA 通道2将 SendBuf 移动到 Recvbuf。

   如何配置 DMA、尤其是寄存器"DMARegs.CH2.MODE.bit.PERINTSEL"? 我想知道哪个事件或中断可以触发 DMA 转换。

   

祝你一切顺利

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将您的查询指派 给专家。 请仅在1月22日的第一周因节假日而回复。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    对延迟答复表示歉意。 您可以将 Trigger 配置为0、这意味着通道在 运行位被置位后立即被触发

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Veena、我将尝试一下。