This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:[TI-RTOS] Hwi 的中断编号和事件 ID 的定义

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065358/tms320f28388d-ti-rtos-definition-of-interrupt-number-and-event-id-fo-hwi

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320C6657

尊敬的 TI:

简单而简单的问题、

我想知道中断号和事件 ID 是什么。

此致、

薄垫片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断编号是告知 SYS/BIOS 应启用和配置 NVIC 或 PIE 上的哪个中断(取决于运行 BIOS 的内核)的编号。 器件技术参考手册中应提供可告知矢量 ID 的表格。

    事件 ID 不在此设备上使用、因此您可以忽略它。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复:Whitney。

    我 还在使用 TMS320C6657。 我想知道此器件上使用的是事件 ID、如果是、这是什么。

    此致、

    薄垫片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 TMS320C6657 -您可能希望在 处理器论坛上提问

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼

    感谢您的帮助!

    此致、

    薄垫片