This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-C2000:CC Studio v11上的 xDAIS v0.0错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064624/ccstudio-c2000-xdais-v0-0-error-on-cc-studio-v11

器件型号:CCSTUDIO-C2000

对于旧的 C2000项目(用于使用 CCSv5.3)、CCSv11出现编译错误。

我看到此主题 e2e.ti.com/.../2046257 谈论相同的错误"Product XDAIS v0.0当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。" 解决方案是删除 property->General->Production 选项卡下的 XDAIS。 但我的产品选项卡没有、如何删除对 XDAIS 的引用? 我已从 Project Properties->Build->C2000 Compiler->Include Options 中删除了 XDAIS_CG_ROOT、但没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 DSP/BIOS 项目与非 BIOS 项目具有不同的属性。 您在 TConf 下是否看到与 XDAIS 相关的任何内容? 您是否在"显示高级设置"显示的类别中的任何位置看到它? 如果找不到任何内容、则可以手动编辑.cproject 文件以将其删除。

    很遗憾、我没有手头上有 XDAIS 和 DSP/BIOS 的参考项目、因此我无法自己进行实验...

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    感谢您的回复。  下面是我的 Tconf 的样子。  xdctools 是否与 XDIAS 相关? 我在“高级选项”下找不到任何引用 XDIAS 的内容。

    在.cproject 中、它具有此行  。 我应该手动删除它吗?

    谢谢

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目中断的情况下备份项目、但是的、我认为删除项目可能值得尝试。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了该行、现在具有不同的编译错误。  

    "此项目是使用当前未安装的 DSP/BIOS 工具版本创建的:5.42.0.07。 请安装此版本的 DSP/BIOS 工具、或将项目迁移到支持的版本之一。"

    在哪里可以下载 DSP/BIOS 5.42.0.07?  它是否是早期 CCSv5的一部分?  它能与 CCSv11配合使用吗?

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP/BIOS 的旧版本可从以下位置下载: https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/dspbios/index.html

    5.42.0.07的版本说明中只需说"CCS v5.1或更高版本"。 我从未使用过 CCSv11、因此我不知道它是否仍然兼容。

    惠特尼