尊敬的团队:
我的客户使用 CCS10.3构建基于 F28377S 芯片的项目。 编译后没有错误、但刻录到芯片后 BIOS 无法启动。 执行 BIOS_start()后,它会提示"break at address "0x3FE493"

他发现、在将编译生成的 Debug 文件夹中的.lib 文件的名称(如下所示)更改为.Lib 后、重新编译并将其刻录到芯片中、可以启动 BIOS。 在调试期间、错误没有发生、中断和任务执行正常。
或者直接删除 Debug 文件夹中的"lib"文件夹,创建一个新的"lib"文件夹并重新编译,此时...>Debug>Lib 文件夹为空,但程序也可以运行。

客户端的库使用是否不正确? 还是 CCS 设置有问题?
此致