This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378S:TMS320F28378S

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, TMS320F28378S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064901/tms320f28378s-tms320f28378s

器件型号:TMS320F28378S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375D

您好!

我目前正在使用 TMS320F28375D 并希望切换到 TMS320F28378S。 除了 TMS320F28375D 的2个 CPU 之外、我还了解了主要的差异。 在性能方面是否有任何差异、尤其是在 RAM 和闪存方面(TMS320F28378S 没有消息 RAM、因此我不确定这会有何影响)。 如果我能得到这种指导、那将会很好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、它们的 ADC 配置是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADC 配置是相同的、也没有重大差异。 从 RAM 和闪存配置的角度来看、请参阅器件数据表中的器件比较表、只要您使用的存储器占用量相同、就不会出现问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 此外、就 PWM 通道而言  、TMS320F28378S 有15个通道。 这是如何映射到可用的双通道、例如、每个双通道都具有 ePWM A 和 ePWM B。我不确定这是如何 增加 奇数的通道总数的。 再次感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465014" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/106491/tms320f28378s-tms320f28378s/3939940#3939940"]此外  、就 PWM 通道而言、TMS320F28378S[引用了15个通道]。

    您在哪里可以看到15个通道? 根据"表5-1、它具有32通道。 器件数据表中的器件比较"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TMS320F2837xS 微控制器数据表中提供了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是作为 F2838x 器件读取它的。

    F28378S 器件有两种封装。 176引脚和100引脚。 176引脚具有24个通道、100引脚具有15个通道。 这只是因为这些封装上的 IO 更少。  

    希望这一点很清楚。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白。 我只想知道15个通道是如何映射到不同 PWM 的 A 和 B 通道的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从器件数据表中"7.2.1信号说明"部分的表中找到此信息。 它包含 PZP 引脚编号列、因此您可以看到该封装中所有 ePWM 通道都可用。 供参考、下面是此表中可用的通道-

    EPWM2A

    EPWM2B

    EPWM3A

    EPWM6A

    EPWM6B

    EPWM7A

    EPWM7B

    EPWM8A

    EPWM8B

    EPWM9A

    EPWM9B

    EPWM10A

    EPWM10B

    EPWM11A

    EPWM11B

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh