This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:PMP22650源代码

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063687/c2000ware-digitalpower-sdk-pmp22650-source-code

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:PMP22650

大家好、

 何时在 SDK 中更新 PMP22650源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将联系系统、询问此参考设计的支持情况。 我将在得到答案后作出响应。

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    源代码将在稍后发布。 如果您希望看到代码的早期版本、请联系您的专业 FAE 或销售人员。

    此致、
    Cody