This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:我希望 ePWM 的优先级高于 ADC。 有人能不能建议我这样做。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065713/tms320f280049c-i-want-to-have-higher-priority-of-the-epwm-than-the-adc-can-anyone-suggest-me-the-way-to-do-so

器件型号:TMS320F280049C

我更改 了 sw_prioritized_isr_levels.h 头文件中的优先级、但没有任何效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    您只想让 ePWM 中断具有更高的优先级吗(如果 CPU 从中断返回并且 ePWM 和 ADC 中断都处于挂起状态、 或者、如果 ADC 和 ePWM 中断同时到达、ePWM 将具有优先级)、或者您是否还希望发生中断嵌套(如果 ADC ISR 正在执行且 ePWM ISR 请求到达、ePWM 中断将立即执行、然后在完成后返回到 ADC ISR)?  

    如果希望出现嵌套、则需要按照本指南中的其他步骤操作: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/c28x_interrupt_nesting/html/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Devin 的支持。 我想执行嵌套。 以上文档对我们有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    很棒! 如果您遇到其他问题、请告知我们。