This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:微控制器套件:TMDSDOCK28035和调试器软件:TMDSEMU110-U

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065655/tmdsdock28035-microcontroller-kit-tmdsdock28035-and-the-debugger-software-tmdsemu110-u

器件型号:TMDSDOCK28035
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

大家好、我将购买微控制器套件部件 N0:TMDSDOCK28035+Debugger:TMDSEMU110-U、使用此产品的情况并不差。  我 正在为我的客户(政府机构)购买商品。 如果他在使用时发现问题、如何获得任何电话号码或电子邮件技术支持都是可能的。  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙利尼

    欢迎您的客户或您将问题发布到此论坛以获取支持。  这是 TI 的首选模型。  如果他们无法使用公共论坛、则可以使用客户服务门户;但我相信所有通信都将通过 TI 的电子邮件发送。  https://ticsc.service-now.com

    最棒的

    Matthew