This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 Simulink 将空间矢量发生器连接到 ePWM 模块、

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065098/tms320f28335-space-vector-generator-to-epwm-module-using-simulink

器件型号:TMS320F28335

你(们)好 我想使用 Simulink 实现空间矢量 PWM 到 ePWM 模块。 但需要 对一些要点进行一些澄清。

我不使用任何 ADC 模块。 我的 Simulink 块包括 Vabc 信号(我所需的信号)、α-β 变换、Vref 和相位角块、调制指数块和 SV 段选择块。 我的主要问题是 F28335微控制器的扩展。 在文献中、许多示例与 ADC 一起使用、它们为 ADC 模块重新设计了块。 它们在 ADC 信号上与2038相乘、然后使用 uint16块等

我的问题;

1-如果没有使用任何 ADC、而我只使用 Simulink 创建所需的信号、是否需要对所需信号进行任何调整?

对于 ADC 示例、使用了具有100V 最大限制的电压传感器。 它们的工作电压为80V rms。  在 Simulink 中,它们计算所需信号幅值2048*80/100=1638。 然后使用下面的一些块

   完成这些变换后、 会发生 α-β 变换等。

2 -在 ePWM 块中、我能否添加我的开关频率值? 因为我想随时间改变开关频率。 目前、我的设计如下所示。 在 PWM 调节之后、svpwm 信号直接进入 ePWM 块。