This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:命令文件的 F3包括?

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064920/tms320f28379d-f3-for-command-file-includes

器件型号:TMS320F28379D

赛季的问候,

在代码中、F3可用于打开 include 文件。  命令文件 includes 是否有等效项?

我期待在假期后得到回应。

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    祝您度过愉快的假期!

    这些"高级"编辑器功能、如"打开声明/定义"、只适用于 C/C++源文件/头文件。 链接器命令文件是特定于 TI 的格式、无法被 CDT 索引器识别。

    谢谢

    Ki