Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232
主题中讨论的其他器件:SN65HVD232
您好!
I 短路 电路 CANH 和 CANL。 波形:请参见下图

我的问题是:
1 μ s、该波形、?的帧格式为该 μ s
2 μ s、低电平时间为17位时间;后来的低电平时间为1位时间。 这样的波形是否有任何特殊含义?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232
您好!
I 短路 电路 CANH 和 CANL。 波形:请参见下图

我的问题是:
1 μ s、该波形、?的帧格式为该 μ s
2 μ s、低电平时间为17位时间;后来的低电平时间为1位时间。 这样的波形是否有任何特殊含义?
谢谢!
您尚未提到总线上是否有其他节点、或者280049 Launchpad 是唯一的节点。 还需要了解的是 CAN 模块在您短接总线时所做的确切工作。
[、userid="488408" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -short-circuit-in-dcan-module]1 μ s 根据此波形、此?的帧格式是什么它可能是一个错误帧。
总线上没有其他节点。 仅280049 Launchpad 中的 CANH 和 CANL 短路。
[引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -短路-in-dcan-module/3937324#3937324"]当您知道总线短路时、您还需要知道什么是短路模块。 [/报价]我的客户正在尝试试验、我不知道细节。
[引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -short-cann-module/3937324#3937324"]这可能是一个错误帧。[/quote但是、我注意到它既不是"活动错误帧"也不是"无源错误帧"。
如果目的是确定"在发生 CAN 故障时是否可以恢复总线"、我认为这不是一个有效的实验。 大多数 CAN 收发器提供某种程度的短路保护。 这包括 CANH 或 CANL 与电源或 GND 短接。 这还包括同时短接 CAN_H 和 CAN_L。 一旦这个错误条件被消除、模块应该在128x11隐性位时间过后自行恢复。
在任何情况下、我都在我的设置上尝试了该实验、但没有看到您在帖子中附加的波形。 当我将 CANH 和 CANL 引脚短接时、我只会看到 CANTX 引脚保持在3.3V。
您好!
非常感谢您的回复!
[引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -short-circuit-in-dcan-module/3941758#3941758"]在任何情况下,我都没有在我的实验中看到过这个波形,并且您在我的实验中没有看到过这个波形。]
您是否在 F28335或 F280049中进行过实验? 我的客户 在 F28335上做了实验。