This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:关于 DCAN 模块中的短路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064079/launchxl-f280049c-about-short-circuit-in-dcan-module

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:SN65HVD232

您好!

   I 短路 电路 CANH 和 CANL。 波形:请参见下图

  我的问题是:

1 μ s、该波形、?的帧格式为该 μ s

2 μ s、低电平时间为17位时间;后来的低电平时间为1位时间。 这样的波形是否有任何特殊含义?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未提到总线上是否有其他节点、或者280049 Launchpad 是唯一的节点。 还需要了解的是 CAN 模块在您短接总线时所做的确切工作。  

    [、userid="488408" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -short-circuit-in-dcan-module]1 μ s 根据此波形、此?的帧格式是什么

    它可能是一个错误帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -短路-in-dca-module/3937324#3937324"]如果只有 Launchpad 或 Launchpad 节点上有其他节点、则您尚未提及。 [/报价]

    总线上没有其他节点。  仅280049 Launchpad 中的 CANH 和 CANL 短路。

    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -短路-in-dcan-module/3937324#3937324"]当您知道总线短路时、您还需要知道什么是短路模块。  [/报价]

    我的客户正在尝试试验、我不知道细节。

    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -short-cann-module/3937324#3937324"]这可能是一个错误帧。[/quote

    但是、我注意到它既不是"活动错误帧"也不是"无源错误帧"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    17位低电平时间可以是一个有效的错误帧。  

    我尝试 了在我一侧使用280049 Launchpad 进行的实验、但未看到所示的波形。 如果不能更详细地了解这个实验是如何完成的以及目标是什么、我们就无法提供进一步的帮助。 有关  生成不同类型错误的想法、请参阅 www.ti.com/lit/spracq3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉! 客户告知我一个事实。 他们使用 F28335来尝试该实验。  如果  电路 CANH 和 CANL 仅在一个 CAN 节点中短路、它可以生成上述波形,。 那么、您能进一步解释一下波形吗?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CANH 和 CANL 引脚短接时、CAN 模块有什么作用? 它是空闲还是正在尝试传输? 本实验完成后、您能否连接 CANTX 和 CANRX 引脚的示波器波形? 本实验的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 模块在 CANH 和 CANL 引脚短接时发送数据帧。 我 将 CANTX & CANRX 引脚的示波器波形连接到实验中。 黄色波形为 CANTX。

    此外、我的客户的目的是: 在 CAN 发生故障时是否可以恢复总线。

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果目的是确定"在发生 CAN 故障时是否可以恢复总线"、我认为这不是一个有效的实验。 大多数 CAN 收发器提供某种程度的短路保护。 这包括 CANH 或 CANL 与电源或 GND 短接。 这还包括同时短接 CAN_H 和 CAN_L。 一旦这个错误条件被消除、模块应该在128x11隐性位时间过后自行恢复。

    在任何情况下、我都在我的设置上尝试了该实验、但没有看到您在帖子中附加的波形。 当我将 CANH 和 CANL 引脚短接时、我只会看到 CANTX 引脚保持在3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      非常感谢您的回复!

      

    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1064079/launchxl-f280049c-about -short-circuit-in-dcan-module/3941758#3941758"]在任何情况下,我都没有在我的实验中看到过这个波形,并且您在我的实验中没有看到过这个波形。]

           您是否在 F28335或 F280049中进行过实验? 我的客户 在 F28335上做了实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接到 SN65HVD232收发器的 F38335器件上进行了试验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 顺便说一下、CAN 模块是否在 CANH 和 CANL 短路时发送数据帧? 我的客户 这么做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CAN 模块在非常高的总线负载下传输数据。