This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:输出 XBar

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065570/tms320f280049-output-xbar

器件型号:TMS320F280049

我将输出 XBAR 4配置为   CMPSS1_CTRIPOUTH、并且 GPIO33 (输出 XBAR4)连接到输入栏。

CMPHSTS 如下所示为1

但输出 xbar4始终为低电平。为什么?

以下配置是否正常?

GPIO_setPadConfig (33、GPIO_PIN_TYPE_STD);
Xbar_setOutputMuxConfig (XBAR_OUTPUT4、XBAR_OUT_MUX00_CMPSS1_CTRIPOUTH);
Xbar_enableOutputMux (XBAR_OUTPUT4、XBAR_MUX00);
//GPIO_setPinConfig (GPIO_33_GPIO33);
if (GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIO33)

超时=2001;

// GPIO_setPadConfig (33、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
Xbar_setInputPin (XBAR_INPUT1、33);

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的行为不正确、但我可能理解您的行为错误。

    这就是您要执行的操作。

    GPIO33配置为输入模式 GPIO。

    输入 XBAR 配置为使用 GPIO33作为 Input1。

    现在、输入 XBAR 已连接到 GPIO33...

    CMPSS 必须配置为使用其输入 ASysCtl_selectCMPLNMUX 等

    然后、您可以配置输出 XBAR OUT4以指向 CMPSS 输出。

    现在、输出 XBAR OUT4已连接到 CMPSS

    接下来、您必须使用 GPIO 指向输出 XBAR OUT4。

    我不知道您尝试如何处理这两者、但这是两个单独的模块和概念。