您好、尊敬的
我正在为 DSP 执行 TSR、请参阅文件 。
6.5.16包括错误测试在内的功能的软件测试
可通过创建一个环路(输出 X-BAR)来执行输入和输出 X-BAR 模块的软件测试
可被用作输入 X-BAR 的激励)、使用输入和输出 X-BAR、发送一个已知的测试序列
并在最终输出处观察它
6.6.5 DAC 到 ADC 环回检查
可以使用 ADC 来检查 DAC 和 ADC 的完整性、从而监控 DAC 输出。 DAC 可使用进行配置
软件来提供一组预先确定的电压电平。 这些电压电平可由 ADC 测量
因此获得的结果可与预期值进行交叉检查、以确保 DAC 正常运行
和 ADC。 也可以在运行期间应用此技术、以确保电压电平正确
由 DAC 驱动。
我的问题是:
1.输入 X-BAR 配置为 输出 X-BAR、但如何检查测试是否正常工作? 我能否读取一些寄存器以获得结果?
ADC-A 输入0能否对 DACA_OUT 采样? 这意味着它们位于同一个引脚内、没有电路连接。
谢谢!