This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:如何将 GPIO 用作输出?

Guru**** 2581465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1065251/tmdshvmtrpfckit-how-can-i-use-the-gpio-as-output

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我将 TMDSHVMTRPFCKIT 与 F28335控制卡配合使用。  

我想使用 GPIO-39引脚作为输出、稍后将用作传感器电路的触发器。

我制作了一个简单的 Simulink 文件来测试 GPIO 输出、并将示波器连接到 GPIO-39引脚(可通过标记为红色的电路访问该引脚)以检查输出电压。

嗯、我认为这是一项简单的任务、但我得到的只是0V 读数。

我在这里有什么问题吗?(也许我给 MATLAB GPIO 输出块输入了错误的值?)

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    无需回答问题