This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:从具有定义占空比的软件强制跳闸中删除 ePWM。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062107/tms320f280025c-removing-epwm-from-software-force-trip-with-a-defined-duty-cycle

器件型号:TMS320F280025C

我们使用 ePWM 上的软件强制跳闸功能来执行安全操作。 我们将在删除软件跳闸之前设置特定的占空比。 但是、可以观察到、当软件跳闸被清除时、第一个 PWM 周期不会与设定值相符。 我们知道、即使软件跳闸处于活动状态、PWM 也会在后台运行。 因此、当跳闸被移除时、在获取新值之前、持续周期将继续执行最后一个占空比。 问题是采用适当的程序、以便第一个 PWM 周期从我们预期的占空比开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也尝试强制执行软件同步! 这样 TBCTR 也会复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提出解决方案。 我将检查这种方法并告诉您结果。 但是、我想补充一点、我的所有 PWM 已经与一个自由运行的 PWM 同步。 自由运行的 PWM 绝不会在我们的代码中跳闸。 软件同步将对我现有的 PWM 同步产生什么影响? 我认为这会干扰我在禁用跳闸的第一个周期中的现有同步。

     目前、我们采用了一种在写入新占空比值后跳过第一个 PWM 周期的方案、以便当我们在下一个周期中禁用跳闸时、它从预期的占空比开始。

    另请告知我们 PWM 上的软件强制跳闸所花费的时间。 我们认为跳闸不是瞬时的、需要很长时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一切都已同步、额外的软件同步将重置所有内容。

    如果您希望在该同步环境中执行第一个任务、则必须发送此软件同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢进一步澄清。 我想我们可以将其标记为已解决。 但是、如果您也可以回答与软件强制跳闸时间相关的查询、那将是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SW 的跳闸在指令执行后立即生成。 它都在器件内部。 如果您使用 GPIO 通过 INPUTXBAR 作为跳闸源、而不是使用 SW FRC、则跳闸的时间大约为20ns。 该数字位于数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个与这个线程相关的小问题:我想知道互补输出是在微控制器的硬件中被确保还是由软件驱动? 我们了解硬件互补操作将确保两个输出绝不会同时变为高电平。 但是、软件控制可能会产生此概率。 原因是我们在由 ePWM 输出驱动的互补开关中遇到了一些损坏。 我们想知道这是否可能是由于微控制器互补 PWM 输出上的同步高输出或其他一些与硬件相关的问题造成的。

    还请告知我们死区生成是否也是可靠的硬件实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用死区模块? 死区模块可通过软件配置、然后互补硬件电路负责输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用的是死区模块。 根据您的答复、我了解互补 PWM 是一种可靠的硬件实现、我们可以将独立的栅极驱动器与这些驱动器结合使用。 互补栅极驱动器不应是强制性要求。 请告诉我这种理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辅助电路是在 MCU 硬件内设计的。 您只需通过 SW 配置死区模块、即可使用此硬件实现的路径并在上升沿和下降沿之间设置死区。