This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:如何在拆分 CMD 文件中的多个段时进行编码

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064731/tms320f2812-how-to-code-when-split-multiple-segments-in-the-cmd-file

器件型号:TMS320F2812

大家好、

假设 PAGE0具有两个 RAML1、RAML2。 要拆分.text 段的内容:>RAML1,page = 0,要更改.obj 的内容,请写入:.text1 {t1.obj.text)}>RAML2,page = 0

另一个仍放入 RAML1:.text:{*(.text)}> RAML1、page = 0

问题: 如果需要将多个.obj 拆分为 RAML2、如何进行编码?

通过:.text1 {t1.obj.text)}>RAML2,page = 0

text2:{t2.obj.text)}>RAML2,page = 0

text3 {t3.obj.text)}>RAML2,page = 0

文本:{*。text)}> RAML1、PAGE = 0能够实现从文本的 RAML1到 RAML2的 T1、T2、T3。

但客户想知道如何将其写在一行中? (这是写一行.text1:{}>RAML2,page=0,括号中应该写什么?)

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1064731/TMS320F2812-How-the-the-split-multiple-siers-in-cmd-file"]但客户想知道如何在一行中编写这些代码[报价]?

    分配到多个存储器范围 或 在多个存储器范围之间拆分输出段 是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    您可以使用以下语法将 obj 文件的多个.text 段分配给 RAML2

    alltext:> RAML2:{t1.obj (.text) t2.obj (.text) t3.obj (.text)}

    这将创建一个包含指定文件".text"段的"alltext"段。 您可以在映射文件中进行检查。

    此致

    Siddharth