This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:用于嵌入式 Linux 的串行闪存编程器源代码

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064803/tms320f280025-serial-flash-programmer-source-code-for-embedded-linux

器件型号:TMS320F280025

需要通过运行 Linux 的嵌入式目标对微控制器进行串行固件更新。 我知道有一个 Visual Studio 代码可用于为 Windows 生成串行闪存编程实用程序、并且已经在 Windows PC 上对其进行了测试。 我想知道如何为运行 Linux 的嵌入式目标(Raspberry Pi)迁移此过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asad、

    我们没有关于此迁移的任何指南、因为我们没有通过运行 Linux 的 Raspberry Pi 进行尝试。  

    谢谢、此致、

    Vamsi