This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:C2000微控制器论坛

Guru**** 2878870 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063380/tmdsdock28335-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件:TIDM-02002

我想使用 F28335 DSP 测量高频(~50kHz)电压/电流。  
有人可以向我推荐可直接连接到 F28335 DSP 板的电压和电流传感器模块吗? (电路板的模拟输入电压应在0-3V 范围内)
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈米德

    您能评论一下您要实施的控制系统吗?  我提出的原因是 、我们有许多公开的参考设计、如果我们能够找到与您所做的类似的东西、我认为这是根据您的需求选择传感器的最佳方法。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew

    我正在使用双有源电桥转换器。 开关频率通常较高、在我的示例中、我使用的是50kHz。 因此、变压器初级侧和次级侧的电压频率将为50kHz。 电流的频率也将为50kHz。 但是、输出为直流、因此 不会出现偏移电压(我假设)问题。 我发现 Arduino 的一些电压传感器模块可提供0 至3/5V 的输出电压、但不确定它们是否能够 准确捕获50kHz 信号。 我的系统的电压电平约为300V、因此我假设0-400V 传感器模块是合适的。

    谢谢你

    哈米德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈米德

    您是否在 TIDM-02002上看到过电压和电流感应电路? 诚然、转换器比您的应用300kHz-700kHz 快得多、但它应该是如何对这两者进行采样的好示例。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02002 

    此致、
    Cody