This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:是否有任何方法可将软件/应用/库版本导出为报告?

Guru**** 2553590 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064137/codecomposer-is-there-any-way-to-export-software-app-library-versions-as-report

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudio

大家好!

如标题中所述、在开始开发项目之前、我想记下相关软件、应用程序、库等的版本。 主要内容实际上是编译器和库版本。  

提前感谢。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文档以了解"检查"命令:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html#com-ti-ccstudio-apps-inspect

    该命令可用于获取工程、工作区和产品级别的信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki!

    抱歉、我不熟悉 CLI 工具。 我可以在 IDE 上执行它吗? 或者、是否有手册了解 CCS 的命令行界面? CCS 中是否有内置控制台?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅是来自系统终端的命令行。 有关如何使用它的更多详细信息、请参阅我前面提到的文章的开头:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

    例如、我从 DOS 命令窗口对 C2000Ware 工程的一个运行以下命令:

    C:\ti\ccs1100\ccs\ccs\eclipse\ceclipsec -nosash -data c:\ti\workspaces\1100 -application com.ti.ccstudio.apps.inspect -ccs.projects sci_ex1_echoback > project_inspect.txt

    它在附加的文本文件中生成了以下输出:

    e2e.ti.com/.../project_5F00_inspect.txt

    其中包含大量信息、包括使用的编译器版本和 C2000Ware。

    您还可以在工作区和产品级别获取信息、而不仅仅是在项目级别获取信息。

    请参阅我之前参考的文档。

    谢谢

    Ki