This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CMPSS 中断

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064073/tms320f280025-cmpss-interrupt

器件型号:TMS320F280025

尊敬的 C2000专家:

我找不到有关如何配置 CMPSS 以生成中断的任何示例、您能否分享一些建议? 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有分配给 CMPSS 的中断。 它有两个输出、其中一个路由到外部引脚、另一个路由到 ePWM XBAR、可用于触发 PWM 信号。 您能否分享有关用例的更多详细信息、然后我们可以查看是否可以通过 CMPSS 支持此功能?

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasudha:

    感谢对此的支持。

    我想要的是、使用 CMPSS 获取2个外部模拟信号的比较结果。 当一个信号小于/高于另一个信号时、触发中断、并在 ISR 中的特定时间(5us)内打开 IO。

    正如您提到的、CMPSS 的输出可以路由到外部引脚、我是否可以通过输入 X-Bar 将其连接到 XIN1/2/3/4以使中断有效?