This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:将 F2802替换为 F2808

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1064173/tms320f2808-replace-f2802-with-f2808

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:TMS320F2802

您好!

客户正在使用 TMS320F2802制造产品。 他们无法获取 F2802、因此他们希望将其替换为 F2808。
是否可以在不更改软件和硬件的情况下进行更换?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 如果闪存编程工具读取了 PARTID、则可能需要对其进行修改。 否则,更换应是直发的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!