This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:继续准备从 SCI 模式引导(参考材料、硬件和软件)

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063860/tms320f28375d-keep-provision-for-booting-from-sci-mode-reference-material-hw-and-sw

器件型号:TMS320F28375D

大家好、

我的客户希望 继续准备 从 SCI 模式引导此 DSP。  您是否知道我们是否有 任何用于执行此任务的参考资料以及 有关此活动所需硬件和软件操作的指导?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们已将您的查询指派给引导 ROM 专家。 请注意、由于节假日、我们会延迟回复。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、  

    SCI 引导模式是一种相当标准的配置。  请客户对 TRM 的 ROM 代码和外设启动一章进行详细研究、该章可从 以下网址获得:www.ti.com/.../spruhm8。  此处提供的硬件设计指南:  https://www.ti.com/lit/pdf/spracz 也将有所帮助、因为它介绍了引导引脚和引导外设。

    请告诉我们这是否会产生任何具体问题。  

    此致、

    Krishna