This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063443/tms320f28379d-pins

器件型号:TMS320F28379D

您好!

你好。 访问 ADC 引脚的限制是多少? 我一次可以同时访问多少个引脚? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    在此器件上、我们只能同时从每个 ADC 采样一个通道。  总共有4个 ADC、并且对 ADC 之间的同步采样没有限制、因此我们最多可以支持最多4个 ADC (取决于它们选择的器件型号)、但假设使用超集器件、它们可以同时对4个通道进行采样。

    以前的器件能够一次对每个 ADC 的2个通道进行采样、我们转向上述架构(单个 ADC 中不会同时采样、但器件上有多个 ADC)、以提高系统实现的灵活性。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    感谢您提供信息。 我仍然有点困惑。 我将再提出一个问题。

    在 TMS320F28379D 处理器中、有4个名为 ADC 的模块、分别是 A、B、C、D。 我在其中选择了 ADC_A0、并将其馈送到 ePWM1并获得输出。 同样、现在我已将 ADC 更改为 ADC_A1、并将其馈送到 ePWM2并获得输出。 但是、当我同时使用 ADC_A0和 ADC_A1来获取 ePWM1和 ePWM2引脚上的输出时。 它无法正常工作。 比如、当我向 ADC_A0提供输入信号时、我将在两个 ePWM 引脚上获得输出、而在向 ADC_A1提供输入时、我不会在两个引脚上获得任何内容。

    注:在上述条件下、我尝试将上述处理器与 matlab2020b 相连。

    前面文本中提到的解决方案专家无法一次访问同一模块的两个引脚(ADC_A0和 ADC_A1)进行 ADC 转换? 是吗? 请您澄清一下这一点吗?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    你好。 我想跟进客户的最新问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    您可以从同一触发器调度多个通道、但在上面的示例中(假设器件从复位开始)。 ADC_A0将首先采样、ADC_A1将随后采样。  由于转换器的性质、我提到样本不会同时发生、但它们都将按顺序发生。

    每个 SOC 都必须配置一个特定的触发器来启动转换、在您的情况下、您将使触发器保持不变、并等待 ADC_A1完成读取这两个结果。

    请注意、我目前不在办公室、因此在新年之前、我不会定期检查 E2E。

    最棒的

    Matthew