您好!
你好。 访问 ADC 引脚的限制是多少? 我一次可以同时访问多少个引脚? 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。 访问 ADC 引脚的限制是多少? 我一次可以同时访问多少个引脚? 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
射线、
在此器件上、我们只能同时从每个 ADC 采样一个通道。 总共有4个 ADC、并且对 ADC 之间的同步采样没有限制、因此我们最多可以支持最多4个 ADC (取决于它们选择的器件型号)、但假设使用超集器件、它们可以同时对4个通道进行采样。
以前的器件能够一次对每个 ADC 的2个通道进行采样、我们转向上述架构(单个 ADC 中不会同时采样、但器件上有多个 ADC)、以提高系统实现的灵活性。
最棒的
Matthew
您好、Matthew、
你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。
感谢您提供信息。 我仍然有点困惑。 我将再提出一个问题。
在 TMS320F28379D 处理器中、有4个名为 ADC 的模块、分别是 A、B、C、D。 我在其中选择了 ADC_A0、并将其馈送到 ePWM1并获得输出。 同样、现在我已将 ADC 更改为 ADC_A1、并将其馈送到 ePWM2并获得输出。 但是、当我同时使用 ADC_A0和 ADC_A1来获取 ePWM1和 ePWM2引脚上的输出时。 它无法正常工作。 比如、当我向 ADC_A0提供输入信号时、我将在两个 ePWM 引脚上获得输出、而在向 ADC_A1提供输入时、我不会在两个引脚上获得任何内容。
注:在上述条件下、我尝试将上述处理器与 matlab2020b 相连。
前面文本中提到的解决方案专家无法一次访问同一模块的两个引脚(ADC_A0和 ADC_A1)进行 ADC 转换? 是吗? 请您澄清一下这一点吗?
此致、
Ray Vincent
射线、
您可以从同一触发器调度多个通道、但在上面的示例中(假设器件从复位开始)。 ADC_A0将首先采样、ADC_A1将随后采样。 由于转换器的性质、我提到样本不会同时发生、但它们都将按顺序发生。
每个 SOC 都必须配置一个特定的触发器来启动转换、在您的情况下、您将使触发器保持不变、并等待 ADC_A1完成读取这两个结果。
请注意、我目前不在办公室、因此在新年之前、我不会定期检查 E2E。
最棒的
Matthew