This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] insta Spin FOC -如何从 Code Composer StudioTM 中启动 GUI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061105/insta-spin-foc---how-to-launch-gui-from-within-code-composer-studi

主题中讨论的其他器件:MOTORWARECCStudio

我正在尝试学习如何从 CCS 启动 GUI Composer。  我已下载 motorware_1_01_00_18、 并遵循 下载中包含的 GUI 快速入门指南(版本1.0.3)。  我还下载并安装了最新的 CSS 版本10.4.0.00006。  在指南第2步的第13页上、显示 View -> GUI Composer -> Applications、然后选择导入项目图标。  但我看不到这样一个图标。  我确实看到一条消息、提示将应用程序放入 Eclispe/dropins-gc 文件夹。   不确定该怎么办。

我的目标硬件是 LAUCHXL-F28027 Piccolo 板和 BOOSTXL-DRV8305EV

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看下面的两个链接、这些链接可以提供与您类似的问题的答案。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665071/instaspinuniversalgui-use-with-ccsv7

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943582/tms320f28069m-using-gui-composer-v2-w-instaspin-foc-28069m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个链接很有用、但按照此链接提供的说明操作时遇到了新问题

    按照说明、您可以单击 View/CCS Apps Center 并搜索 GUI

    所有操作都正常、但当我单击安装软件按钮时、会出现错误、当我查看错误日志时、我会发现这是我发现的错误

    !entry org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2021-12-14 10:22:33.402
    !消息无法解析[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/至 URI:索引0:[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/上方案名称中的非法字符。

    !entry com.ti.ccstudio。app.center 1 0 2021-12-14 10:22:33.408
    !消息安装选定的加载项失败。 installIUs=[org.eclipse.wst.jsdt.feature.feature.group、com.ti.gc.common.feature.group、com.ti.ccstudio.gui.composer.ccs.feature.group] repos=[http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/all_extras_repo/、http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gcRepo/、http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/]

    如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会遇到此问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1037630/ccs-app-center-install-failed

    查看该线程中的变通办法是否成功。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想我们已经接近尾声了、本文正是我们所关注的问题。  按照指示、步骤1运行正常、然后在步骤2中、我发现详细信息框中未列出任何软件。  实际上、我在任何可用的存储库中都找不到列出的软件。 因此、我目前仍然无法安装 GUI 编写器。  不过、如果我尝试在浏览器中查看存储库 URL、我会看到一条消息、表示 TI 网站的这一部分正在进行维护。   我稍后会尝试。  只是想让你知道-很棒的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法按照上述文章中的说明安装 GUI Composer 软件、但仅因为库 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/guicomposer/v7.2/gc-ccsRepo/似乎 无法正常工作。  如果我查看此 URL、我会看到一条消息、说明网站的此部分正在进行系统维护。  您能帮助确定问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将复制此主题上的一些可能能够提供帮助的人。 我想知道这些文件是否会移动到其他地方...

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="505418" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1061105/insta-spine-foc-soc--How-to-launche-gui-from-with-within-code-composer-studi/3934837#3934837"]2,因为在步骤1中没有找到该步骤的详细信息,并且没有在步骤2中指示。]  实际上、我在任何可用的存储库中都找不到列出的软件。 因此、我目前仍然无法安装 GUI 编写器。  [/报价]

    我刚刚在安装了 CCS 11.0的另一台 Windows PC 上尝试了解决方法、并且能够使用解决方法安装 GUI Composer Runtime v1。

    [引用 userid="505418" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1061105/insta-spin-soc--how-launche-gui-from-with-without-code-composer-studi/3934837#3934837"]如果我正在进行此浏览器维护,请在此处查看本浏览器部分的 URL。]

    如果我尝试在浏览器中访问存储库 URL、还会收到一条消息"TI 网站的此部分当前正在进行计划的系统维护"、即使 CCS 能够从 URL 进行安装。 即、尝试在浏览器中查看 URL 时出现的错误似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - URL 适用于"安装新软件"对话框中的我。 正如 Chester 提到的、在 Web 浏览器中打开 URL 将不起作用-这是预期的。

    请告诉我在安装 GCv1运行时是否仍然有问题。 如果是、我可以提供独立的软件包、您可以先下载这些软件包进行安装。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我使用的是 Windows 11、您是否使用了其他功能。  无论如何、我仍然无法使其正常工作、非常感谢您能够访问独立软件包。  都需要知道安装它们或自行安装它们的确切位置。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="505418" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1061105/insta-spine-foc--How-to-launche-gui-from-with-within-code-composer-studi/3936657#3936657"]我只是在使用 Windows/quother[]

    我使用的是 Windows 10。 我无法访问 Windows 11 PC。 请注意、CCS 11.0并不正式支持 Windows 11 (尽管其他人已经开始使用它)。 即将推出的 CCS 11.1版本(预计在几天内)将正式支持11.1

    [引用 userid="505418" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/C2000-microcontrollers-forume/1061105/insta-spin-soc--How-to-launche-gui-from-with-within-code-composer-studi/3936657#3936657"]但我仍然不能很好地访问独立软件包[引用]。

    请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢

    Ki