请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
配置为100us 的 CPU 计时器可提供:
使用以下命令校正 ISR 中的100us 引脚切换:SYSCLK=50MHz、CPU 定时器时钟=无预分频器(50MHz)
但是、使用 以下方法给出102us 的错误时序引脚切换:SYSCLK=50MHz、CPU 定时器时钟=预分频器50 (1MHz)
我想了解计时器 ISR 中出现预分频误差的原因、因为当计时器用于毫秒计算时、该误差会累积。