This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:XINTF ZONE6的存储器大小。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063328/tms320f2812-the-memory-size-of-xintf-zone6

器件型号:TMS320F2812

尊敬的团队:

数据表中描述了 XINTF ZONE6的存储器大小从 0x0010 0000 到0x0020 0000。  这是 XINTF ZONE6的大小吗?

客户希望使用1024k*16外部扩展,是否可以在0x10-0000到0x20-0000之间实现?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

      您似乎是指 SPRU067C 第10页的图1。 即使该图也将区域6的大小标识为512K x 16。 请查看 SPRS174V 第134页的图9-16。 它正确显示起始和结束地址以及大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh:

    感谢您的更正。

    此外、我想知道是否可以使用 Zone3 ~ 5?  客户希望使用1024k*16外部扩展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPRU067C 、第10页显示"B.区域3−5被保留用于未来扩展。"。 因此、这些 区域不存在于该器件中。

    [引用 userid="306637" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/1063328/TMS320F2812-the-memory-size-of -XINTF-zone6/39355566#393556"]客户希望使用1024k*16外部扩展[引用]

    它们可以使用区域2和6。