This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于使用 TMS320F28388D (使用双 CPU)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063596/about-using-tms320f28388d-using-dual-cpu

主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DC2000WARE

您好!

我对 TMS320F28388D 芯片的使用有一些疑问。  

在示例项目中、 有4种类型的示例。 您会告诉我这些项目的不同之处吗?

  我的理解如下、  

  1) C28x (第一个项目):这使 单个 CPU 项目成为一个项目

  2) C28x_DUAL:这使同一个项目同时成为 CPU  

  3)其他人:我不会对"CM"项目感到惊讶  

2.关于使用双项目,我想知道如何使用双 CPU

 1) 1) 每个 CPU 是否独立运行?

 2) 2) 我为每个 CPU 的调试更改了哪些参数?  

此致、

米尼宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尼宇  

    F2838x 具有三 个内核-两个 C28x 内核和一个 Cortex M4 (CM)内核。  

    问题第一部分的答案:

    1. C28x : 此文件夹包含专门在 C28x CPU1内核上运行的示例 。
    2. C28x_DUAL: 此文件夹包含要求两个 C28x CPU 内核运行的示例。
    3. cm: 此文件夹包含 仅在 CM 内核上运行的示例  
    4. C28x_cm: 此文件夹包含要求内核- CM 和 C28x 运行的示例。

    问题第二部分的答案:

    这些示例(C28x_DUAL)展示了如何使用涵盖 内核 CPU1和 CPU2的 F2838x 器件功能。

    所有这些示例都包含两个示例项目:一个用于 CPU1、一个 用于 CPU2。  

    若要在编译后运行其中一个示例、请在两 个内核的每个内核上加载相应的程序。 然后、有关更多示例特定说明、请参阅 fimware 示例用户指南或示例源的注释中有关您希望运行的示例的文档。

    您可以参阅 C2000Ware 中提供的固件示例用户指南(F2838x_FRM_EX_UG.pdf)、了解有关每个示例项目的详细信息。 它位于 \device_support\f2838x\docs

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth

    感谢您的回答。 我要试一下

    此致、Minwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将继续并关闭该主题、

    此致

    Siddharth