主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
大家好、我将使用 TMDSCNCD28388D 和 C2000Ware_3_04_00_00。
我想执行 I2C 测试。(测试项目为'i2c_ex2_EEPROM'。) (C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\i2c)
我知道 TMDSCNCD28388D 将 GPIO150用作 ESC_I2C_SDA、将 GPIO151用作 ESC_I2C_SCL。
因此、我修改了 GPIO 设置代码 、如下所示。
//
// Initialize GPIOs 32 and 33 for use as SDA A and SCL A respectively
//
GPIO_setPinConfig(GPIO_150_ESC_I2C_SDA);
GPIO_setPadConfig(150, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode(150, GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setPinConfig(GPIO_151_ESC_I2C_SCL);
GPIO_setPadConfig(151, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setQualificationMode(151, GPIO_QUAL_ASYNC);
然后、如果我调试代码、 i2cMsgOut.msgStatus 在0x10处不会改变、并且 writeData (&i2cMsgOut)函数的返回值变为0x5555。
问题是什么?
我 想 使用 I2C 将我们的调优参数保存在 EEPROM 中。
我该怎么做?
我 应该如何解决这个问题?