This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:I2C 示例不起作用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063740/tmdscncd28388d-i2c-example-not-work

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我将使用 TMDSCNCD28388D 和 C2000Ware_3_04_00_00。

我想执行 I2C 测试。(测试项目为'i2c_ex2_EEPROM'。) (C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\i2c)

我知道 TMDSCNCD28388D 将 GPIO150用作 ESC_I2C_SDA、将 GPIO151用作 ESC_I2C_SCL。

因此、我修改了 GPIO 设置代码 、如下所示。

    //
    // Initialize GPIOs 32 and 33 for use as SDA A and SCL A respectively
    //
    GPIO_setPinConfig(GPIO_150_ESC_I2C_SDA);
    GPIO_setPadConfig(150, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
    GPIO_setQualificationMode(150, GPIO_QUAL_ASYNC);

    GPIO_setPinConfig(GPIO_151_ESC_I2C_SCL);
    GPIO_setPadConfig(151, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
    GPIO_setQualificationMode(151, GPIO_QUAL_ASYNC);

然后、如果我调试代码、 i2cMsgOut.msgStatus 在0x10处不会改变、并且 writeData (&i2cMsgOut)函数的返回值变为0x5555。

问题是什么?

我 想 使用 I2C 将我们的调优参数保存在 EEPROM 中。

我该怎么做?

我 应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GPIO150用于 EtherCAT I2C 数据、而不是 I2C 数据。    假设您已将 EEPROM 连接到 I2CA、则可以使用引脚 GPIO104 (I2CA_SDA)和 GPIO105 (I2CA_SCL)。   

    此外、如果您使用器件引脚宏- DEVICE_GPIO_PIN_SDAA 和 DEVICE_GPIO_CFG_SCLA、则无需在代码中进行任何更改。  

    这些已映射到引脚104和105。   

    此致

    Siddharth