This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:支持两个 DRV8323RS BoosterPack?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063479/launchxl-f280025c-support-two-drv8323rs-boosterpacks

器件型号:LAUNCHXL-F280025C

 LAUNCHXL-F280025C 是否可以支持两个 DRV8323RS BoosterPack? 一般而言、它能否同时为底部和顶部接头支持具有 DRV BoosterPack 的 FOC? 我正在查看 EVM 设计原理图中的连接、并尝试选择与顶部和底部连接器兼容的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LAUNCHXL-F280025C 可以支持两个 DRV8323RS BoosterPack、您需要 分别将两个 DRV8323RS BoosterPack 连接到 J1~J4和 J5~J8。 但是  、将两个 DRV8323RS BoosterPack 连接到 LAUNCHXL-F280025C 上的 J1~J4或 J5~J8是不合理的、但可以在底部和顶部同时连接、如上所述。