This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:查找适用于 TMS320F28035的 AUTOSAR MCAL 兼容硬件抽象层

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063082/tms320f28035-looking-for-autosar-mcal-compatible-hardware-abstraction-layer-for-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

尊敬的所有人:

我们将使用 和不使用 TI 的 SYSBIOS 操作系统来处理 TMS320F28035。

我们的客户正在寻找适用于 TMS320F28035的 AUTOSAR MCAL 兼容硬件抽象层。

我们知道 C2000不能直接从 TI 方面支持 MCAL。

我不熟悉 MCAL、因此不了解开发方法。

在这种情况下、我们打算在  TI 提供的硬件抽象层的顶部添加 MCAL 函数原型的方法之一。

如果  可以使用 EB Tresos Studio 等其他方法、请与我们分享其详细信息。

我们发现了 一些有关 C2000系列 EB Tresos Studio 许可证的问题。  

 EB Tresos Studio 是否 支持 C2000系列?   CCS 是否支持 EB Tresos Studio 生成的微控制器抽象层?

此致...

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、要使用 EB tresos、然后作为开发 MCAL 的一部分、您还需要开发安装到 EB tresos 中的配置文件。 不过、我认为您需要联系 EB tresos 以获取许可。 TI 确实拥有可与我们的 MCAL 配合使用的 IT 许可证、但遗憾的是、我认为它不能用于我们不直接开发的任何 MCAL。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    感谢您的回复。

    您说的"TI 确实拥有可与我们的 MCAL 配合使用的 IT 许可证"是什么意思? TI 是否支持通过某些许可证为 C2000系列微控制器开发 MCAL?

    此致...

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经为 F2837x 器件系列开发了一些 MCAL 模块(仅在有限的情况下提供)、因此我们具有相应的许可证。 不过、我再次认为这仅适用于 TI 的 MCAL 开发。

    惠特尼