This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:使用 Piccolo F2806x controlCARD -独立执行问题

Guru**** 2767055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063362/drv8301-69m-kit-with-piccolo-f2806x-controlcards---standalone-execution-problem

器件型号:DRV8301-69M-KIT

我 正在与 Simulink 一起为微处理器生成代码、我希望在打开器件后立即生成一个独立执行的代码。 我的主要问题是、一旦我在器件上旋转、程序就不会运行、但如果我连接 de microUSB 并断开 ti (我用于编程的那个)、代码会突然开始运行。  

我如何在无需连接和断开 USB 的情况下运行代码?

我随附了一些有关我如何使用系统的信息:

器件电源:我使用内部电压转换器为 HV 电路和控制板供电。 (PVDD 24V)

- Simulink 中的硬件配置:选中了从闪存引导框

-控制板配置:SW1位于 位置1和位置2

提前感谢您。