This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:UniFlash 无法擦除和写入 TMS320F280023、但只能读取。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062918/tms320f280023-the-uniflash-could-not-erase-and-write-the-tms320f280023-but-could-only-read

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI C2000团队:

我有以下问题:

我尝试使用 UniFlash 下载我们的代码、但它报告错误。  

2.我还使用 CCS 调试 TI 的演示代码,它在 函数 PollX1Counter()的无限循环中停止,该循环位于 InitSysCtrl()函数中。

3." TMS320F28004X 和 TMS320F28002X 之间的迁移"文档 提到 TMS320F28002X 不包含直流/直流、因此对于 TMS320F28002X、如果 VDD 引脚由外部1.2V 稳压器供电、则应使用该器件。

非常感谢

Luke

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    第一。 在我看来、这并不像 Uniflash (闪存编程)问题。

    请 查看 http://www.ti.com/lit/spracf0 、了解这是否有助于解决问题。  您可能还需要在配置用于等待引导的引导模式 GPIO 选项后尝试闪存操作。   

    对于剩余的问题、我将把这个帖子分配给我们的时钟/PLL 专家。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    Uniflash 编程问题迎刃而解、VDDIO 的电压低 于3.0V、我只是提高了电压、现在 Uniflash 可以擦除闪存并对其进行编程。

    2. CCS 中的时钟/PLL 尚未解决、我还会检查项目设置。

    非常感谢

    Luke

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    收到您的脱机消息。

    我们将此帖子分配给了我们的时钟/PLL 专家。  请在一天或两天内回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi