This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:堆栈对齐会导致使用 F28004x 闪存 API 时出现问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063024/tms320f280049c-stack-alignment-causes-trouble-in-using-f28004x-flash-api

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工程师好、


在 F28004x 上使用闪存 API ROM 库时、我目前面临一些问题。

我写了一个函数在微控制器上执行固件更新/闪存写入:
静态空 btlMsgHandler (uint16 * rx_msg、uint16 * tx_msg)

RX_msg 指向应写入闪存的 UINT16值的数组。 此数组在覆盖函数开始时在本地声明。
当程序运行并且调用 over卧 位函数时、该数组被压入堆栈指针位置处的堆栈、例如0x435。

在 fcn 内部、我调用运行良好的编程函数、但在执行后验证失败。
验证需要指向32位字的指针。 我通过将 Rx_msg 转换为 UINT32 *来生成此指针。
当阵列存储在奇数地址(实际上是0x435)上时、读取之前奇数地址和偶数地址中的值-然后验证将失败。
是否可以确保栈仅填充32位对齐、或者您是否有其他建议来解决此问题?

这是我的数组声明:

Uint16 u16RcvMsg[40];

这是函数原型:

static void msgHandler( Uint16 * rx_msg, Uint16 * tx_msg);

这是(拆分)函数:

static void msgHandler( Uint16 * rx_msg, Uint16 * tx_msg)
{
      uint32 *data_buffer_32 = NULL;
      data_buffer_32 = (uint32 *)(rx_msg_internal+4);
      mem_address = 0x80000;
          for(i = 0; i < 4 ; i++)
          {
              
              // Issue program command
              return_check = Fapi_issueProgrammingCommand((uint32 *)mem_address, &rx_msg[(4+(8*i))], 8, 0, 0, Fapi_AutoEccGeneration);

              // Wait until the Flash program operation is over
              while(Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady)
              {}
              if(return_check != Fapi_Status_Success)
              {
                  // TODO , error
              }
              // Read FMSTAT register contents to know the status of FSM after program command to see if there are any program operation related errors
              flash_status = Fapi_getFsmStatus();
              if(flash_status != 0)
              {
                  // TODO Error
              }
              // Verify the programmed values
              return_check = Fapi_doVerify((uint32 *)mem_address, 4, data_buffer_32, &flash_status_word);
              if(return_check != Fapi_Status_Success)
              {
                  // TODO error
              }

              data_buffer_32 += 4; // Shift address Pointer of 32 Bit verify Buffer by 4 32 bit words
              mem_address += 8; // Shift address Pointer of Data Buffer by 8 16-bit words

          }
// Do some stuff

}

这是超文本功能的结构:

static void btlHandler( void )
{
    Uint16 u16RcvMsg[40];
    
    ....
    // Write to u16RcvMsg
    btlMsgHandler( &u16RcvMsg[0], &au16TxBufferSPI_B[0]);
    ....
}

在本例中、数组存储在0x435的堆栈上。
存储器内容:

0x434 - 0000
0x435 - 0001
0x436 - 0203
0x437 - 0405

将 DATA_Buffer_32设置为0x435时、比较数据值0x00010000验证失败、这意味着它从0x434和0x435读取。
是否可以确保第一个数据字放置在堆栈上的偶数(32位对齐)地址上?

此致、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我将在几天内回顾这一点并返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、
    感谢您的快速回复。 请注意、我最近编辑了上述帖子、因为代码中存在错误。

    此致、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    在 C2000Ware 中提供的用于闪存 API 编程示例的链接器命令文件中、您将注意到数据缓冲区使用 align 在32位边界(或64位或128位)上对齐。  这可确保缓冲器在偶数地址上对齐。  请尝试相同的方法、并告诉我它是如何实现的。

    谢谢、此致、
    Vamsi