This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:F28335

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063261/tmdsdock28335-f28335

器件型号:TMDSDOCK28335

我想使用 F28335 DSP 测量高频(~50kHz)电压/电流。  
有人可以向我推荐可直接连接到 F28335 DSP 板的电压和电流传感器吗? (电路板的模拟输入电压应在0-3V 范围内)
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    您的问题有点含糊、但通常、使您的信号进入 ADC 范围的最简单方法是使用一些基于运算放大器的信号调节电路。   

    对于您的电压信号、通常这只是 放大或衰减信号并添加一些偏移以使其处于0至3V 范围内的问题。  

    对于您的电流、最简单的方法是使用电流分流器(仅一个小电阻器、例如1欧姆、0.1欧姆、 或0.01 Ω、具体取决于电流的幅度)、以将电流转化为电压、此时您可以执行与之前相同的操作(使用运算放大器放大并增加偏移、以使信号处于正确范围内)。  如果电流的共模变化很大、您可能需要使用仪表放大器而不是运算放大器进行初始电流到电压转换。  此外、还提供专用的电流感应解决方案、让您通过承载电流的导线穿过传感器线圈。   

    请注意、驱动 ADC 也有一些要求。  请在 此处观看 TI 高精度实验室视频系列 https://training.ti.com/node/1139106 以及 C2000专用应用。 此处提供了一些其他信息: https://www.ti.com/lit/an/spract6/spract6.pdf