This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:当 ls=1被切换为 lsW=2时、电机将突然停止并发出高频噪声

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1063334/tmdshvmtrpfckit-when-lsw-1-is-switched-to-lsw-2-the-motor-will-suddenly-stop-and-emit-high-frequency-noise

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的团队:

当我的客户调试28035 CLA 无传感器 FOC 时、当 lsw = 1被切换至 lsw = 2时、电机将突然停止并发出高频噪声。

他想知道为什么会发生这种情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为电机导线的连接在相反的意义上。 要求他们交换连接到电机的两根导线。