This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:创建新的 CCS 项目

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1062780/tms320f28379d-create-new-ccs-project

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我已经按照 F2837xD_FRM_EX_UG.pdf 上的说明进行了操作 、但该项目不会编译。 我担心本文档不是最新的、因为图中的图像与我在 CCS 版本:11.0.0.00012中看到的图像不匹配。  

这是调试器中显示的错误。

"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/device_support/f2837xd/common/cmd/2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd"、第66行:错误#10099-D:程序将无法放入可用内存...

在 设置新项目的另一个问题中: Active 配置将不允许我设置为"Active - CPU_1FLASH。

我的目的是创建一个可以刷写到 CPU 中的新项目。 到目前为止、我唯一找到这种方法的方法是采用一个示例项目、例如 Blinky_cpu01、并在 blinky_cpu01.c 文件中输入我自己的代码。 这会使项目与此示例保持链接、而这不是我对生产代码所需的。

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    您可以参考以下链接来帮助您从头开始创建新项目。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html#creating-a-new-ccs-project

    您还可以为项目提供多个编译配置。 请参阅以下链接

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#build-configurations

     要更改活动配置:

    •   Project Explorer  视图中右键点击工程。
    • 转至  Build Configurations→Set Active  并选择所需的配置。

    错误"program will not fit into available memory"表示您的代码大小不能放入内存中。 您必须启用代码优化或将代码分配到链接器命令文件中的多个段。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望将代码发送到闪存存储器。 我该怎么做?

    如上所述、闪存的活动配置选项不可用。 可以帮助我吗? 这两个链接均未显示如何设置 CPU1_Flash 构建配置。 是否有有关如何创建定制 CPU1_Flash 构建配置的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您希望将代码发送到闪存、则需要在项目中包含闪存链接器命令文件。  

    若要创建和管理您自己的自定义编译配置、请执行以下操作:

    •   Project Explorer  视图中右键点击工程。
    • 转至  Build Configurations→Manage
    •   Project Explorer  视图中右键点击工程、然后转至  Properties
    •   左窗格中选择常规。
    • 单击  Manage Configurations (管理配置)。

    此致

    Siddharth