This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在 F280049C 芯片中、当执行中断 ISR 时、是否有标志指示正在执行 ISR。

Guru**** 2547510 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1061588/tms320f280049c-in-the-f280049c-chip-when-performing-interrupt-isr-whether-there-is-a-flag-indicating-that-isr-is-being-performed

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 F280049C 芯片中、当执行中断 ISR 时、是否有标志指示正在执行 ISR。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    没有针对正在进行 ISR 中的中断的专用标志、但是有两种简单的实现方法:

    1.查看 PC (在进入 ISR 之前、获取的给定中断矢量会立即加载到 PC)。 这可能是最简单的。

    2.在 ISR 开始时将易失性全局变量写入1、在 ISR 结束时清除为0、以标记它位于特定 ISR (或任何 ISR、如果您愿意)中。 这是在调试中查看和在实际应用程序代码中触发最简单的方法(我们在某些 C2000Ware/Motorcontrol 示例中使用类似的全局变量来触发事件)、需要+2次写入。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、非常感谢。